78Kクイックラーニング
- 概要
- 関連情報
Webを使用して、お客様のペースで学習を進められる78K Webクイックラーニングをご用意しています。 78KのWebクイックラーニングには、以下の5コースがあります。どなたでも無料でご活用いただけます。
マイコン基礎コース
78K0Sマイコン初級コース
コース概要
本コースでは、78K0Sマイコンを使用して、マイコンはどのようなものか、そしてどのように使われているかを学習します。本コースは、マイコンをよく知らない方向けの入門編です。
また、78K0Sマイコンのプログラム開発の具体例や簡易プログラミングツールを利用した具体例を紹介します。
学習所要時間
約40分
動作環境
正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。
詳細内容(目次)
- 第1章 マイコンの基本
- 第2章 78K0マイコンの機能
- 第3章 プログラム開発
- A.プログラム開発の実践
- B.簡易プログラミング
関連情報
- 評価ボード
78Kマイコン中級(アセンブリ)コース
コース概要
マイコンをより詳しく知りたい方向けのコースです。
78K0/KE2マイコンを題材に,搭載されている周辺機能をどのように使うか学習していただけます。章ごとに簡単なプログラム実習がついています。
学習所要時間
約50分
動作環境
正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。
詳細内容(目次)
- 第1章 マイコンの構造
- 第2章 ポート
- 第3章 タイマ
- 第4章 A/D変換
- 第5章 シリアル通信
- 第6章 割り込み
- 第7章 クロック
- 第8章 より理解を深めるために
関連情報
- 78K0/Kx2用ツールのインストール方法
- 評価ボード
78Kマイコン中級(C言語)コース
コース概要
中級編の演習課題をC言語で行うコースです。
解説内容、演習課題の題材は中級編と同じですが、C言語を用いてマイコンを制御する方法を学習します。
学習所要時間
約50分
動作環境
正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。
詳細内容(目次)
- 第1章 組み込みC言語
- 第2章 ポート
- 第3章 タイマ
- 第4章 A/D変換
- 第5章 シリアル通信
- 第6章 割り込み
- 第7章 クロック
- 第8章 スタートアップルーチン
関連情報
- 78K0/Kx2用ツールのインストール方法
- 評価ボード
78K/V850マイコン タイマ・カウンタ基礎コース
コース概要
当社製、78K/V850マイコンに搭載されている、タイマ・カウンタについての基礎的な内容をご説明します。
マイコンに内蔵されているタイマ・カウントの動作について知りたい方にお勧めです。
学習所要時間
約27分
動作環境
正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。
詳細内容(目次)
- 第1章 タイマ・カウンタとは
- 第2章 カウント動作による違い
- 第3章 カウントへの付加機能
- 第4章 タイマ・カウンタの用途(動作)
- ①測定機能
- 外部イベント・カウント
- ディレイ・カウント
- パルス幅測定、時間間隔測定
- ②出力機能
- インターバル・タイマ
- 方形波出力
- パルス出力
- 分周器出力
- PWM出力
- ワンショット・パルス出力
- ①測定機能
- 第5章 タイマ・アレイ
Japan 日本語