Skip to main content

CANマイコン(M16C)コース 【受講料:21,000円(税込)】

内容

CAN(Controller Area Network)は車載LANの中で現在事実上の標準となっている通信プロトコルで、産業用途などへも応用されています。
本コースでは、CANに関する基礎知識とCAN2.0B仕様について説明します。また、M16C/60、M16C/Tiny、R8Cに内蔵されたCANコントローラをC言語で制御するプログラム演習を行います。CANの基礎知識の習得はもちろん、プログラミングも体験できますのでこれからCANを導入したシステムの開発をされる技術者の方に最適です。

対象製品

  • M16C/29, 6N, 1Nグループ
  • R8C/22, 23グループ

セミナー期間

  • 期間:2日間
  • 時間:9:30~17:00

受講をおすすめしたい方

  • CANを使った製品の企画や開発をされる方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

テキスト立ち読み

演習環境

  • M16Cシリーズ,R8Cファミリ用Cコンパイラパッケージ
  • M16C/29評価ボード

日程・会場

開催スケジュール、会場へのアクセスはこちらをご覧ください。

上へ


End of content

Back To Top