Skip to main content

「RX210体験コース」ワークショップ【動画配信】

「RX210体験コース」ワークショップ【動画配信】とは

RX200シリーズの特長とRX210に搭載されている12ビットA/Dコンバータ、温度センサ、イベントリンクコントローラの使い方を動画を使って解説いたします。また、RX200シリーズの特長である安全機能と自己診断機能についてもサンプルプログラムを基に解説いたします。

【動画配信】RX210体験コース

※動画をご覧になる場合は、合わせてこちらからテキストをダウンロードしてください。

1.RX200の特長のご紹介 [再生時間:23分37秒]

RXファミリのロードマップとRX200シリーズの位置づけをご覧いただけます。

2.RX200シリーズ第一弾製品RX210 [再生時間:23分06秒]

RX200の第一弾製品であるRX210の特長、ターゲット分野、アドバンテージを
ご覧いただけます。

3.RX200シリーズの開発環境 [再生時間:4分25秒]

RXファミリの開発環境をご覧いただけます。

4.12ビットA/Dコンバータ [再生時間:34分35秒]

12ビットA/Dコンバータの使い方、サンプルプログラムに基づくレジスタの構成を
ご覧いただけます。

5.安全機能と自己診断機能 [再生時間:5分53秒]

レジスタ誤書き込みに対する安全機能の内容と12ビットA/Dコンバータの自己診断機能
の使い方、サンプルプログラムに基づくレジスタの構成をご覧いただけます。

6.温度センサ [再生時間:13分56秒]

温度センサの使い方、サンプルプログラムに基づくレジスタの構成をご覧いただけます。

7.イベントリンクコントローラ [再生時間:17分19秒]

コンペアマッチタイマから12ビットA/Dコンバータを起動するイベントリンクコントローラの
使い方、サンプルプログラム基づくレジスタの構成をご覧いただけます。


End of content

Back To Top