• ルネサス製MCUのグラフィックLCD表示とGUI基礎コース

ルネサス製MCUのグラフィックLCD表示とGUI基礎コース

内容:

本セミナーでは、グラフィックLCD表示の基礎(表示メモリへのCPUによる描画および表示)をご説明し、CPUによる幾何学図形描画演習を通して理解を深めます。またGUIを容易に開発できる開発環境の使い方をご紹介します。
グラフィックLCDのシステム構成、CPUによる表示メモリへの基本図形描画方法と得られる性能、各種MCUを搭載したLCD評価ボードについてご紹介いたします。 また、GUI統合開発環境で作成したGUIをPC上で作成し実機にダウンロードして動作確認するまでの検証実習を通して、短期間にGUIを開発する方法を体験できます。

※本講座は、7月に開催した同名の講座の追加開催です。内容に変更はございません。

受講をおすすめしたい方:

・ルネサス製MCUをご使用になられている方。
・ルネサス製MCUを今後ご検討、または使用予定されている方。
・“GUIソリューション”、“ルネサス製MCUを搭載したLCD評価ボード” をお探しの方。

講座をお受けになるには:

ワークショップ型で演習を行うためC言語のプログラム知識が必要となります。

カリキュラム:
No 内 容 時 間

オリエンテーション

13:00~13:10

1.

ルネサスのLCD表示に対応した製品紹介

13:10~13:30

2.

グラフィックの基礎知識

13:30~15:00

3.

基本図形描画方法とSH7760評価ボードを使った演習【演習】

15:00~15:30

休憩

15:30~15:40

4.

組込みGUI統合開発環境「GENWARE3のご紹介」

15:40~16:00

5.

GENWARE3の操作方法【演習】

16:00~16:30

6.

SH7760評価ボードによる開発環境設定方法【演習】

16:30~16:50

7.

GENWARE3演習(コントロール部品による画面作成)【演習】

16:50~17:20

8.

まとめ、Q&A

17:20~17:30


※カリキュラムの内容は都合により変更する場合がございます。

日程・会場:
  • 2009年 11月 10日(火) 【満員御礼、開催終了
  • 2009年 11月 18日(水) 【開催終了】