Skip to main content

ラインアップ:

RX600マイコンコース

RX600をコアに持つRX600シリーズの効果的な使い方やA/D変換器やDMAC/DTC等の代表的な内蔵周辺機能を理解したい方にお勧めします。

RXコンパイラコース

RX600シリーズのプログラミングをC言語で行う方やRXファミリ用C/C++コンパイラの効果的な使い方を理解したい方にお勧めします。

RXリアルタイムOSコース

RI600/4を採用/検討中の方、またはRI600/4の機能やコンフィグレーションを理解したい方にお勧めします。


End of content

Back To Top