ルネサスマイコンセミナー
ルネサスマイコンセミナー
詳細は各コース名をクリックしてください。
*:受講料半額キャンペーン対象コース(キャンペーンは2012年9月30日開催分までの期間限定となります)
| RXファミリ | RL78ファミリ | V850ファミリ | SuperHファミリ | R8Cファミリ | |
|---|---|---|---|---|---|
| マイコン*1 | |||||
| コンパイラ*2 | |||||
| リアルタイム OS*3 |
*1 CPUのアーキテクチャと周辺機能についての解説、演習を行います。
*2 Cコンパイラの仕様と特長、およびC言語でのソフトウェア開発技法についての解説、演習を行います。
*3 リアルタイムOS(μITRON準拠)のアプリケーション作成を中心に解説、演習を行います(μITRON仕様の著作権はT-Engineフォーラムに属しています)。
下記コースについてはお客様のご要望に応じ開催いたします。日程・内容のカスタマイズも可能です。
最寄りのルネサス販売・特約店へご相談ください。 特約店・取扱店一覧
| コース名 | 推奨 日程 | 概要 |
|---|---|---|
| RL78速習コース | 2日間 | RL78/G13を取り上げ、RL78ファミリのアーキテクチャと、プログラムをC言語で記述するための基礎知識を短期間にご理解いただけるコースです。 メモリモデルやレジスタバンクなどCPU機能を活かす使い方や、スタートアップ手順などについて解説します。 なお紹介するサンプルプログラムと演習は、すべてC言語となります |
| SH7040マイコンコース | 3日間 | SuperHファミリの機能を活かすパイプライン動作を意識したプログラミング方法やC言語の拡張機能使い方と、SH7144、SH7047シリーズを中心に内蔵周辺機能を含むシステムでの有益な使い方をプログラム例を用いてご理解いただけるコースです。 |
| SH-3マイコンコース | 3日間 | MMUとキャッシュを内蔵した高性能32ビットRISC方式のSH-3をPUコアに持つ、SuperHファミリの機能と性能を活かす使い方をご理解いただけるコースです。 SH-3の性能を引き出すためのキャッシュを含むプログラミング方法やメモリマッピング方法、C言語を用いたリセットおよび割り込みハンドリングプログラム例、SDRAMインタフェース回路とバスコントローラ設定例を紹介します。また、SH7709Sに内蔵されている周辺機能を取り上げ、外部回路例およびサンプルプログラムを基に解説します。 |
| SH-4マイコンコース | 3日間 | 2ウェイスーパスカラと3次元ベクトル演算器を持つ、高性能32ビットRISC方式のSH-4をCPUコアに持つSuperHファミリの機能を活かす使い方をご理解いただけるコースです。 SH-4の性能を引き出すためのキャッシュを含むプログラミング方法やメモリマッピング方法、C言語を用いたリセットおよび割り込みハンドリングプログラム例、SDRAMインタフェース回路とバスコントローラ設定例を紹介します。また、SH7750Rに内蔵されている周辺機能を取り上げ、外部回路例およびサンプルプログラムを基に解説します。 注)SH-3とはキャッシュ、MMUの使い方が異なります。またDMAコントローラなど周辺機能およびSDRAMインタフェース機能の使い方も異なります。 |
| 78Kマイコンコース | 2日間 | 78Kファミリとして、78K0,78K0Rの商品ラインアップ、周辺機能の説明を行います。特に、実習では78K0の上位製品である78K0R/KG3を使用します。このため、78K0Rを代表として、CPUアーキテクチャ、コンパイラ拡張機能、周辺では割り込み、タイマ、DMAなどのプログラミングを実習を交え学習できます。なお、78K0については、78K0Rとの差分について説明を行い、効率良く78Kファミリーを学習できます。 演習はサンプルソフトウエアの解説を中心に実施し、統合開発環境Cubesuiteの操作についても同時に解説します。このため、ソフトウエアの開発経験はあるが、初めて78K0Rを扱うプログラマに最適なコースです。 |
| 78K0コンパイラコース | 2日間 | 全ラインナップにFlashメモリを搭載した8bitマイコン 78K0シリーズの特色(SFR、メモリ操作、命令、割り込み)を十分に引き出すための、拡張機能の記述方法やアセンブラとの共存、Cコンパイラの環境と動作について演習を交えて学びます。 |
| 78K0RリアルタイムOSコース | 2日間 | 「RX78K0R」は、78K0Rマイクロコントローラ用に開発されたリアルタイム・マルチタスクOSです。μITRON4.0仕様に準拠し、効率のよいリアルタイム処理環境、マルチタスク処理環境を提供します。本コースでは、「RX78K0R」の基本概念と各種管理機能(詳細はカリキュラムを参照)について説明します。また、理解を深めるため機材を使用した実習を通して、「RX78K0R」の基本的な使い方を習得します。 |
| M16C/60マイコンコース | 3日間 | 高性能16ビットマイコンM16C/60シリーズの機能と内蔵周辺機能の使い方、さらにその性能を引き出すためのプログラミング方法を理解できるコースです。 M16C/60シリーズの中からM16C/65グループを取り上げ、CPUアーキテクチャ、基本的な内蔵周辺機能、およびC言語によるプログラミングについて解説を行います。なお、スタートアッププログラムの記述、割り込み処理の記述、周辺機能の使用などプログラミング演習はすべてC言語で行います。 |
| M16CリアルタイムOSコース | 1日間 | M16C/60、20シリーズ用およびM32C/80、M16C/80、M16C/70シリーズ用にインプリメントされたμITRON4.0仕様準拠のリアルタイムOS(MR30/4, MR308/4)の性能をフルに引き出すアプリケーション作成方法について解説と演習を行います。 なお、演習環境はMR30/4で行います(MR308/4をお使いになる場合と比べて、エミュレータシステム以外は同等です)。 |
| H8/300Hマイコンコース | 3日間 | 16ビットH8ファミリのH8/300H, H8/300H Tinyシリーズの機能と使い方およびH8/3048グループの内蔵周辺機能の効果的な使い方を理解できるコースです。 すべての命令、アドレッシングモードを説明し、効果的なプログラミングを豊富な例を用いて解説します。H8/3048グループの内蔵周辺機能は、外部回路とC言語によるプログラム例を紹介します。 |
| H8S/2000マイコンコース | 3日間 | 基本命令を1クロックで実行する16ビットH8Sファミリの機能と使い方およびH8S/2633グループの内蔵周辺機能の効率的な使い方を理解できるコースです。 積和演算命令を含むH8S/2000シリーズのすべての命令、アドレッシングモードを説明し、効果的なプログラミングを豊富な例を用いて解説します。H8S/2633グループの内蔵周辺機能は、外部回路例とC言語によるプログラム例を紹介します。 |
| H8SXマイコンコース | 3日間 | H8Sの上位互換であり高性能、低消費電力である32ビットH8SXファミリの効率的な使い方を理解できるコースです。 本コースではH8SXのアーキテクチャ、命令やアドレッシングモードおよびH8SX/1648の内蔵周辺機能の使い方をC言語によるプログラミング例を用いて解説します。 また、ルネサス製Cコンパイラによるプログラミング方法や効率アップにつながるCコンパイラのオプション設定についても解説します。 |
| H8S, H8/300シリーズコンパイラコース | 3日間 | H8S、H8/300H、H8/300シリーズの組み込みプログラムをC言語で記述するために必要な基礎知識をご理解いただけるコースです。 内蔵周辺機能をC言語でアクセスする方法、割込み処理をC言語で記述する方法、さらに実機の持つメモリマップに合わせたアドレス配置の方法を、豊富な例題と演習を通して解説します。 |
Japan 日本語