CD-ROM 自主学習教材
CD-ROM 自主学習教材(有料)
お知らせ
感謝セールを実施中です!
最大75%割引の教材もありますので、この機会にぜひご受講ください。詳細は各コースページをご覧ください。(「C言語入門コース」はセール対象外です)
セールは在庫がなくなり次第終了となりますのでお申し込みはお早めに!
概要

e-schoolとは、CD-ROM教材やトレーニングボードを使って、パソコンの使える環境であれば、いつでもどこででも学習できるe-Learningコースです。詳細は こちら をご覧ください。
- 疑問な点はメールで質問可能です。
- 経験豊富な講師陣が学習をサポートします。
- 会員制ホームページのフォーラムやFAQを閲覧することができます。
- 会員制ホームページのフォーラムとFAQは、定期開催セミナ(有料)をご受講の方も登録できますので、ご希望の方は seminar@renesas.com までお問い合わせください。
教材ラインナップ
お申し込み方法
下記ボタンで表示される画面より「教材申込」を選択し、必要事項を入力の上、お申し込みください。
注意事項
- 半導体同業他社の方のお申し込みについては、ご遠慮いただく場合があります。
- お申し込み内容確認メールの記載事項をご確認の上、費用をお振り込みください。
- 振込手数料は、大変恐れ入りますがお客様にてご負担願います。
- ご入金を確認後、教材一式を2週間程でお手元にお届けいたします。
- お振り込みいただいた費用は弊社の責による事由以外は返却いたしかねます。
- e-schoolのお申し込みは日本国内のみに限定させていただきます。
お問合せ先
- ルネサス半導体トレーニングセンター
- email: seminar@renesas.com
- 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル3階
- TEL 03-3266-9344 FAX 03-3235-5940
Japan 日本語