FAQs No. 1000255
FAQ 1000255
更新履歴2012年4月 03日
機能 : デバッグ機能 ; ソフトウェア&ツール全般 ; 製品概要製品パッケージ内容 ; ウォーニング&エラー ;
E8a/E8の使用の際のノウハウ集
E8aエミュレータを使用の際に事前に知っておくと役立つ内容のFAQを以下にまとめました。
その他、困ったときにはトラブルシュート集/エラーメッセージ集もご用意しておりますので、参照してください
また、E8aのサポート全般に関する情報ページはこちらを参照ください。
| カテゴリ | 対象 エミュレータ | 対象MCU | 内容 | FAQ番号 |
| 基本情報/ ドキュメント | E8a | 共通 | はじめてE8aエミュレータ、High-performance Embedded Workshop を使って開発をします。 デバッグする上で参考になるドキュメント・情報を教えてください。 | 1000138 |
| E8a/E8 | E8/E8aエミュレータは、英語OSのパソコンで使用することが出来ますか? | 106479 | ||
| H8ファミリ | 古いバージョンのコンパイラパッケージはE8a、E8、 E7エミュレータで使用可能ですか? | 104308 | ||
| E8 | 共通 | 現在E8を使用していますが、後継品のE8aがサポートしているマイコンにE8を継続して使用することができますか? | 106647 | |
| ターゲット設計/ 結線 | E8a/E8 | 共通 | E8またはE8aとマイコンを接続する場合の結線を教えてください | 106803 |
| コネクタのNC(ノンコネクト)ピンに何か信号が入っていた場合、影響はありますか? | 104225 | |||
| E8a | 共通 | E8aとターゲットシステムとの結線方法についての注意事項を教えてください。 | 1000267 | |
| R8Cファミリ | マイコンのMODE端子に接続するプルアップ抵抗の値は、4.7kΩ±10%とハードウェアマニュアルに記載されているが、 これ以外の値でプルアップしてはいけないか? | 107357 | ||
| M16Cファミリ | FoUSBの10ピンとE8aの14ピンを変換するコネクタはありますか? | 107003 | ||
| 基本機能/ 基本操作 | E8a/E8 | 共通 | エミュレータに接続する際に選択する3つのモードの違い。 | 105975 |
| 一台のPCで複数のE8a、E8、E10A-USB、E10T-USB、もしくはそれぞれを組み合わせてを使うことができますか? | 105736 | |||
| IDコード | E8a/E8 | 共通 | ID Codeの入力を要求するダイアログが表示された場合、 何を入力すればよいか? | 104551 |
| E8 | R8Cファミリ | IDコードの扱いについて教えてください。 | 106668 | |
| E8a | R8Cファミリ | IDコードの扱いについて教えてください。 | 106758 | |
| プログラミング機能 | E8a/E8 | 共通 | フラッシュメモリデータの書き込み(Writing flash memory)モードでの チェックサムの計算方法は? | 105992 |
| ”フラッシュメモリデータの書込み”モードでエミュレータを起動して 複数のロードモジュールのダウンロードは出来ますか? | 106004 | |||
| E8a | E1,E20,E8a(High-performance Embedded Workshopと組合せて使用時)、FDTおよび玄1号のチェックサム算出機能の差を教えてください。 | 1000387 | ||
| E8aの[フラッシュメモリデータの書込み]モードでの書き込み機能と、FDTの書き込み機能の違いは? | 1009861 | |||
| 高度なテクニック | E8a/E8 | 共通 | デバッグ機能を使用してプログラム実行中のRAMの値をファイルに記録したい。 | 1000109 |
| Run Time Count機能の分解能がms単位です。もっと細かい時間を測定したい。 | 104335 | |||
| H8ファミリ | HEWのウィンドウでI/Oレジスタにライトすると必ずリードします。リードせずライトする方法は? | 106644 | ||
| ユーザプログラミングモードで内蔵フラッシュメモリの書き換えをするとき、エミュレータを接続した状態で行うことは可能か。 | 106026 | |||
| エミュレータの置き換え | E8a | R8Cファミリ | エミュレータをE1もしくはE20に変更したいのですが、E8aで使用しているR8Cファミリ用の開発環境をそのまま使用可能ですか。 | 1009981 |
| 注意事項/ 制限事項 | E8a | 共通 | デバッグ作業後にフラッシュ書き込みのためにFDTに切り替えてE8aに接続するとき、 およびその逆の操作をするときに毎回E8aのファームウェア更新が必要だが回避する方法は? | 1000298 |
| R8Cファミリ | Warning : Watchdog timer is a setup to start. Check the value of address 0xFFFF. このウォーニングの意味は? | 1000107 | ||
| Warning:The register(FFDBh) value was changed from 0xh to 0Fh by emulator. Warning:The register (FFDBh) value is xxh. Please confirm the register value. このウォーニングの意味は? | 1000108 | |||
| E8a/E8 | M16Cファミリ | フラッシュ書込みは、Writing flash memory(フラッシュメモリデータの書き込み)モードで行えるが、 量産向けの書込みに対しても、 この方法で問題ないか? | 106576 | |
| M16C、 R8Cファミリ | コンパイラNC30WA V.5環境でデバッグしていたプロジェクトをNC30WA V.6環境でデバッグする時の注意事項/制限事項 | 1000622 |
| E8a |
| E8 |
Japan 日本語