Skip to main content

e-schoolとは?

CD-ROM教材

文章や図だけではなく、豊富な動画やナレーション付きのCD-ROM教材です。
繰り返し学習することで理解を深めることができます。

トレーニングボード

  • コースによってはCD-ROM教材の他にトレーニングボードがセットになっています。トレーニングボードを用いたプログラム演習により、学習した内容を確認し理解を深めることができます。(*「デジタル基礎コース」「C言語入門コース」は除く)
  • 本トレーニングボードはマイコンを学習するために開発したものです。
    使用目的はCD-ROM教材の学習に限定させていただきます。学習以外の目的で本トレーニングボード(付属品を含みます)を使用することは固くお断りいたします。

Web連携

教材ご購入時に発行されるユーザIDとパスワードで、会員専用ホームページ
https://secure-resource.renesas.com/edu/index.html にアクセスし、各種コンテンツをご利用いただけます。

項目 内容 備考
演習問題 CD-ROM教材で学習した後、章毎に理解度を確認するための演習問題に挑戦できます。結果は自動採点されてサーバに保存され、進捗の確認にご活用いただけます。 受講期限:
6ヶ月間
修了テスト 総合的な理解度を試すための修了テストを受験することができます。テストをダウンロードして答案をメールで送付すると、インストラクターが採点し結果をお知らせします。合格された方には修了証書をお送りします。
フォーラム 受講者やトレーニングセンター講師陣とのコミュニケーションの場としてご活用いただけます。また、ご質問などにもこちらをご利用いただけます。 1年以内にアクセスしていれば
いつまでも利用可能
FAQ H8ファミリやSuperHファミリ、R8Cファミリに関するFAQです。
サンプル
プログラム
トレーニングボードで使えるサンプルプログラムをダウンロードできます。

お申込み時の注意事項

  1. 半導体同業他社の方のお申し込みについては、ご遠慮いただく場合があります。
  2. お申し込み内容確認メールの記載事項をご確認の上、費用をお振り込みください。
  3. 振込手数料は、大変恐れ入りますがお客様にてご負担願います。
  4. ご入金を確認後、教材一式を2週間程でお手元にお届けいたします。
  5. お振り込みいただいた費用は弊社の責による事由以外は返却いたしかねます。
  6. e-schoolのお申し込みは日本国内のみに限定させていただきます。

ページトップへ戻る


End of content

Back To Top