Skip to main content

 


概要

ルネサスの組み込み用マイコン上で動作するLinuxとして、SuperH RISC engineファミリ用Linuxと、M32Rファミリ用Linuxがあります。

 

注意事項

Linuxをご使用になる前に、Linuxソースに添付されている契約書、あるいはその他の契約書を熟読し、契約条件に従って使用してください。
契約条件に同意できない場合は、Linuxを使用しないでください。

ラインアップ:

SuperH Linux

ルネサスエレクトロニクス製32ビットRISCプロセッサSuperH RISC engineファミリ用Linux

M32R Linux

ルネサスエレクトロニクス製32ビットRISCプロセッサM32Rファミリ用Linux

関連情報


End of content

Back To Top