音声再生システム
対応MCU
RL78ファミリ
RX600シリーズ
R8Cファミリ
M16Cファミリ M16C/Tinyシリーズ
H8ファミリ H8/300H Tinyシリーズ
* 各マイコンの詳細情報はマイクロコンピュータをご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索(検索ガイド)が便利です。
Note:
上記の各種マイコン用にM3S-S2-Tinyの無償評価版をご用意しています。
概要
M3S-S2-Tiny(以下S2と略します)は、省メモリタイプの音声再生システムです。
単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに 適したマイコンとして、R8Cファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。
S2を使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で音声出力が実現できます。S2の独自アルゴリズムは高速コンパクトに音声のADPCM圧縮伸張を行います。いままで表示のみだった機器やブザー音のお知らせのみであった機器等に音声出力の機能を付加することができます。
Japan 日本語