GUIビルダ
GUIビルダ
動画
タッチパネル操作システムの画面設計を容易に行えるソフトウェア「GUIビルダ」
RXミドルウェアデモの概要紹介ビデオクリップ
1:概要紹介編 (再生時間 6分51秒) | 2:詳細説明編 (再生時間 2分8秒) |
3:GUIビルダ編 (再生時間 9分54秒) | 4:ベンチマーク編 (再生時間 1分57秒) |
概要
GUIビルダは、マイコンを搭載したシステムの液晶画面等に表示する画面データや画面上に配置したボタンによる画面遷移などを驚くほど簡単に作成できるGUI作成環境です。
画面(GUIインタフェース)に表示するデザインは、マイクロソフト社製Visual Studio 2010にGUIビルダ用の部品を追加して行います。PC上でデザインしたVisual Studio 2010の画面デザインをC言語プログラムに変換するユーティリティがGUIビルダには含まれており、これを使って画面デザインをマイコン上でも使用できるように変換します。
またGUIビルダで作成した実機用のC言語プログラムをそのままPC上で実行して評価・デバッグすることもできます。これにより、実機がなくてもGUIの開発が可能で、GUIの調整やデバッグ作業のターンアラウンドタイムの大幅な短縮ができます。さらに画面の遷移情報も出力できるため、試験のカバレッジも見ることができ、テスト品質の向上にも役立てることができます。
また、GUIビルダにより作成したC言語プログラムとリンクして実機上で動作させるために必要となる描画エンジン(GUIライブラリおよびグラフィックスライブラリ)を、各種ルネサスマイコン用に用意しています。
対応MCU
- SH-4A
- SH-4
- SH-3
- SH-2A
- SH-2
- V850*
- RX600シリーズ*1
- H8SXファミリ
- H8Sファミリ
*1. 対応準備中
Note:
・順次サポートマイコンを追加予定です。
・GUIビルダ及び、RX600シリーズ用のGUIライブラリの無償評価版をご用意しています。こちらからダウンロードしてください。
開発イメージ

Japan 日本語