2Dグラフィックスライブラリ(基本描画ライブラリ)
2Dグラフィックスライブラリ(基本描画ライブラリ)
概 要
2Dグラフィックスライブラリ(基本描画ライブラリ)(以下WGPライブラリと略します)は、画面付きの組み込み機器開発において、GUIを搭載する場合に必要なさまざまな基本図形や文字描画を実現します。複数の描画ライブラリ関数の並列実行が可能です。また、GUIビルダを使うと、簡単にGUIを作成することができます。
対応MCU
- SH-4A
- SH-3
- SH-2A
- SH-2
- V850*1
- RX600シリーズ*1
- H8SXファミリ
- H8Sファミリ
*1. 対応準備中
*. 順次サポートマイコンを追加予定です。
*. RX600シリーズ用のWGPライブラリの無償評価版をご用意しています。こちらからダウンロードしてください。
Japan 日本語