Skip to main content

UARTによるフラッシュ書換キット

*本製品(M3A-2145G50)は、販売中止になりました。

M3A-2145G50は、ホストPCのシリアルポートと、スタータキット用評価ボード上のM32R/ECUマイコンのシリアルI/O端子を接続し、M32R/ECUマイコンの内蔵ブートROMに格納されているフラッシュ書き込みファームウェアと直接UART通信を行うことにより、内蔵フラッシュメモリへの書換制御を実現するキットです。
M3S-UFLA32Rは、UART通信による内蔵フラッシュメモリ書換ユーティリティで、M3A-2145G50に組み込まれています。

M3S-UFLA32R操作説明書及び、実行ファイルは こちらからダウンロードできます。


End of content

Back To Top