E10T (保守製品)
E10Tエミュレータは、より使い勝手の良いE8、E10T-USBに順次切り替えを行っております。
対応MCU
- H8ファミリ
* 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。マイコンの検索には、画面右上の型名検索 (検索ガイド) が便利です。
概 要
E10Tエミュレータは、H8/300H、H8/300H Tiny、H8/300L Super Low Power シリーズのマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。
E10Tエミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステムに接続します。このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができます。また、PCMCIATYPE II スロット、またはPCI スロットを搭載しているパーソナルコンピュータ(IBMPC互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと場所を選ばずデバッグを行うことができます。
Japan 日本語