Skip to main content

E10Aエミュレータは、より使い勝手の良いE10A-USBに順次切り替えを行っております。

対応MCU

概 要

E10Aエミュレータは、SuperH RISC engine ファミリ、 H8Sファミリ のマイクロコンピュータを使用したシステムの開発をソフトウェア、 ハードウェアの両面からサポートする支援装置です。
E10Aエミュレータの本体は、専用デバッグインタフェースを経由して、ユーザシステ ムに接続します。このため完成した製品に近い形態でデバッグを行うことができま す。また、 PCMCIA TYPE II スロット、またはPCI スロットを搭載しているパーソナ ルコンピュータ(IBM PC 互換機)をホストコンピュータにして実験室、フィールドと 場所を選ばずデバッグを行うことができます。

関連情報


End of content

Back To Top