Skip to main content

対応MCU

  • M32c/80,M16c/80シリーズ
  • M16c/60,M16c/30,M16c/20,M16c/10シリーズ
  • 79xxシリーズ
  • 77xxシリーズ
  • 740ファミリ

    * 各マイコンの詳細情報は マイクロコンピュータ をご覧ください。 マイコンの検索には、画面右上の型名検索 ( 操作ガイド ) が便利です。

概 要

PCA4202G02は、エミュレータ PC4701HS, PC4701L, PC4700x, PC4816BとホストPC間で専用パラレル通信を行うためのインタフェース基板です。PCA4202G02はPC側の拡張スロットに装着します。

※エミュレータPC4701HS, PC4701L, PC4700x, PC4816Bはすべて販売終了品です。
※本製品は、拡張スロット(ISA規格)をもつIBM PC/AT互換機で使用できます。

特 長

  • I/Oアドレスを基板上のディップスイッチにより変更可能。これにより、I/Oアドレスを使用する他のアプリケーションとの競合を避けることができます。
  • パーソナルコンピュータの割り込みを使用していません。したがって、割り込みを使用する他のアプリケーションを動作させることができます。

関連情報


End of content

Back To Top