Skip to main content

携帯電話のカメラ機能は今やすっかり定着し、データ通信機能を持つ携帯電話には欠かせないものとなっています。要求される機能や性能は年々向上しており、デジタルスチルカメラ並みの高画素・高画質化の実現や、手振れ補正やノイズ低減、顔認識AFなどの多様な機能搭載のニーズが高まっています。
携帯電話のカメラは、これらの高性能・高機能化と同時に、デジタルスチルカメラ以上の小型化が求められる、難易度の高いシステムになっています。

CE143

業界最高クラスとなる12メガピクセルでの静止画やフルHD対応の動画出力が可能

カメラエンジン ロードマップ

カメラエンジン ロードマップ CE143 512Mbit SIP

カメラエンジンの機能

一枚超解像

CE143では、デジタルズーム時の画像のぼやけや劣化を軽減する、当社の1枚超解像技術をIPコアとして搭載。これにより、光学ズームを搭載していない携帯電話端末においても、デジタルズームで拡大した映像や写真を、鮮明に撮影することが可能になります。

一枚超解像

顔認識

撮りたい顔をすばやくキャッチするための、顔認識オートフォーカス機能を搭載しています。

顔認識

動画も静止画も、手振れを補正

静止画撮影時は上下左右前後の6軸、動画撮影時は上下左右の4軸の手ぶれ補正処理を、複数フレームを重ね合わせて行う、手振れ補正機能を搭載しています。
CE143では、手振れ補正処理をハードウェアでアシストします。

動画も静止画も、手振れを補正


End of content

Back To Top