Skip to main content

What is QzROM?

QzROM


QzROMの特長



QzROM
新規開発のプログラマブルメモリを採用
QzROMは新規開発のプロセスを採用しているため、高付加価値な機能を追加しながら、従来のマスクROM版相当の価格を実現します。
短TAT出荷可能
QzROMならではの生産工程とすることにより、ROM受付から2週間以内(目標)の工場出荷を実現します。
これにより、お客様の開発期間を短縮することができます。

QzROM Advantage

開発用と量産用が同一製品で実現
QzROMは開発用製品(ブランク品)と量産用製品(プログラム書き込み品)が同一のため、従来必要であったマスクROM版サンプル品での評価が省略可能になります。

オンボードで書き込み可能
ボードに実装した後で書き込み可能ですので、タイトなスケジュールでソフト開発期間が厳しい場合などでも対応できます。

プロテクト機能
高い耐タンパ性*を実現。お客様で書き込まれたプログラムも、ルネサス書き込み出荷のプログラムもプロテクト機能により読み出しはできません。
* 耐タンパ性 : データの不正読み出しや使用、改ざん、また故意に誤作動させること等に対する防止能力。

QzROMは、740ファミリ、720ファミリに展開中です。

Alliance Partners


無償評価版ソフトウェアダウンロード

技術情報WEBマガジン
技術情報WEBマガジン RENESAS EDGE


End of content

Back To Top