Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

総合測定・適合ツール CANape

ECU内データの測定やキャリブレーションをはじめとし、FLASHへの書き込みも行える多機能なツール。 アナログ信号やCAN信号も測定できる他、映像取得機能を利用した同期的、総合的な試験が可能です。

  • CAN, K-Line, CCP,XCP, I/Oカードなど様々なプロトコルや入力に対応したデバイスマネジメント機能
  • マイコンへのフラッシュ機能(製品開発段階で使用)
  • ビデオカメラを接続することで、実車走行試験をしながらの動画撮影や、動画再生による評価が可能
  • MATLAB/Simulinkとの連携動作
  • ASAM対応:ECUへのI/FとしてASAM-MC1、ECUのデータベースエディタとしてASAM-MC2、ベンチシステムなどとのI/FとしてASAM-MC3に完全準拠。

*当製品をスムーズに業務に役立てて頂くためのトレーニングコースやホットラインサポートもご用意しております。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows®XP,Vista,7


問合せ先

ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-6984
E-mail: CANape@jp.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp


End of content

Back To Top