Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

osCAN/TimingAnalyzer

osCANは、マイクロコントローラ上の動作に最適な機能を持つ、OSEK/VDX Ver2.2対応のプリエンティブなリアルタイムOSです。マイクロコントローラー用OSおよびドライバーにおけるベクターの長年の経験により、コンパクトで強力なOSカーネルを実現しました。

更に、ソフトウェア開発者は、同梱されるTimingAnalyzer でタスクスケジュールの解析を行うことによって、プログラム開発やテスト段階のコストと時間を削減することができます。

  • 特長
    osCANの2つの大きな特長は、ベクターのCANbeddedとの統合がシームレスであること、そして対応プロセッサーが充実していることです。osCANはスタティックなOSですので、コンパクトで高速です。すべてのOSオブジェクトは、コンパイル前にグラフィカルなコンフィギュレーションツールを用いて記述されます。コンフィギュレーションは、移植性を保証するために規格化されたOIL形式で格納されます。osCANはオープン規格に基づいており、長期的な利用性と安定性を提供します。
    更に、同梱される TimingAnalyzer は、最悪ケースのタイミング状況を、複雑で時間のかかる実行テストを実施する前に、解析、特定します。OSEK/VDXオペレーティングシステムのようなリアルタイムOSを使用するシステムは、通常、タスクと割込みサービスルーチン (ISR) で構成されるため、いかなる状況においてもそれらがデッドラインを守るシステムを実現する必要があります。TimingAnalyzer はスケジューラビリティーを解析することにより、デッドラインを守るシステムの開発を支援いたします。
  • 拡張機能
    ランタイムスタックモニタリング
    スタック最適化機能
    インターナルトレース
    テンプレートジェネレータ - 最適なシステムサービスとアプリケーションフレームを生成
    サブプロジェクト統合のためのコンポーネント管理
    .HTMLと.LSTファイルによる詳細なコンフィギュレーション機能
    拡張エラーコード
  • コンフィギュレーションツール
    操作が容易なグラフィカルユーザーインターフェイス
    完全度と整合性の自動チェック機能
    容易なシステムスケール設定
    コンポーネント管理
    ORTI対応
  • 納品内容
    OSカーネルのソースコード
    OILコンフィギュレーター
    TimingAnalyzer
    説明書
    サンプルプログラム

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000, NT®


問合せ先

販売元:ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-6972
E-mail: eng@jp.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp

開発元:Vector Informatik GmbH


End of content

Back To Top