Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

RTA-OSEK

OSEK/AUTOSARベースのアプリケーションの仕様作成、解析、実装をサポートするツールをカーネルとともに提供します。

RTA-OSEKでは、OSEKアプリケーションのタイミングの挙動をモデリングし解析を行って、あらゆるパフォーマンスのデッドラインが満たされているかを、コード生成前の段階でチェックすることができます。 お客様が開発中のリアルタイムシステムについて、例えば以下のような課題にお応えします。

  • アプリケーションがリアルタイム要件を満たすか?
  • タイミングデッドライン内で、どれだけファンクションを追加できるか?
  • アプリケーションのタスクの優先度割当を最適化したい。

タイミングに関するアプリケーションの妥当性が証明されれば、その設計の実装が可能になります。RTA-OSEKでは以下のような情報を提供することで、OSEK OSベースのアプリケーションの迅速かつ容易な開発を実現します。

  • コンフィギュレーションとインプリメンテーション間の整合性を維持するために、どのCコードを記述すれば良いかを詳述した、実装要件のチェックリスト
  • アプリケーションのランタイム挙動を分かりやすく理解できるOSEKアラームのグラフィカルな表示・操作

コンフィギュレーション情報を用いて、最適化されたOSデータ構造とAPIコールが自動生成され、アプリケーションサイズの最小化やランタイム時のOSのパフォーマンス向上に貢献します。
RTA-OSEKには、OSEK-OS V2.2 認証を取得したOSEK OS準拠のカーネル、RTA-OSEK コンポーネントが含まれています。当製品は以下の規格に対応しています。

  • OSEK適合クラス全4種 (BCC1, BCC2, ECC1, ECC2)
  • CCCAおよびCCCBのタスク間通信

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


問合せ先

販売元:イータス株式会社
TEL: 045-222-0900
E-mail: sales.jp@etas.com
http://www.etas.com

開発元:ETAS GmbH


End of content

Back To Top