Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

eBoss Series(イーボス シリーズ)

V850・H8S・SH2・M16C・M32CでLinuxライクな環境を実現しました。
本製品は、弊社 独自開発のPOSIX準拠の超小型リアルタイムカーネルです。

  1. Linuxのメリットを最大限活用し、デメリットを解決
  2. 16bitクラスのマイコンで動作
  3. ROM・RAM容量の低減
  4. 高速起動
  5. ネットワークとの親和性(TCP/IP標準実装)
  6. オープン性(GPLの有効活用)

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

コンピュータ・ハイテック株式会社
TEL: 03-3839-9806
E-mail: eBoss@cht.co.jp
http://www.cht.co.jp


End of content

Back To Top