Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

TOPPERS-Pro/PX
OSチェンジャー
問合せ先


TOPPERS-Pro/PX

OPPERS-Pro/PXは、CPUの持つMMU(メモリマネジメントユニット)を使用し「保護ドメイン」という保護単位ごとにアクセス保護の設定ができるメモリ保護カーネルです。プロセスモデルのOSと違い、MMUを用いたアドレス変換を行わないためターゲットCPUに負荷がかかりません。主に、デジタルTV、決済端末、ハンディ端末といった機器向けのOSとして適しています。

■安全性確保のための保護機能
秘密情報へのアクセス制限が可能であり、ドメイン単位にアクセス制限を設定することで安全性を高めます。

■信頼性向上のための保護機能
バグによる不正なアクセスや悪意を持ったプログラムによりカーネル破壊される脅威からシステムを守ります。

■デバッグ支援のための保護機能
バグによる不正なアクセス(例えば、初期化を忘れたポインタによるメモリアクセス)するプログラムをメモリ保護カーネルが検出します。システム開発者は、デバッグ中に発生した悪意あるプログラムをすぐに見つけることが可能です。

■リモート・リンク・ローダ機能
フィールドでソフトウェアの部分入れ替えを可能にし、ユーザ独自のセキュリティ対策やセキュリティホール対策などの保守をリモートで行うことが可能になります。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows XP
Linux


OSチェンジャー

MapuSoft社製 『OS CHANGER』 は、特定のオペレーティング・システム(OS)用に作成されたユーザーアプリケーションを、他のOSで動作させるための環境です。この環境を使用すること で、既存の商用OS用に作成したユーザーアプリケーションが、他の商用OSまたはLinuxやTOPPERSなどのフリーライセンスのOS上で動作させら れるようになります。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

販売元・開発元:株式会社エーアイコーポレーション
TEL: 03-3493-7981
http://www.aicp.co.jp/contact/index.shtml
http://www.aicp.co.jp/

開発元(OSチェンジャー):MapuSoft


End of content

Back To Top