Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

CANfbl

CANfblはCAN、LINなどのバスシステムを経由してECUのFlashROMを、迅速で効率的にかつセキュアにリプログラミングするコンパクトなソリューションです。開発段階や車両に搭載されたECUの更新に役立ちます。多くの自動車メーカーとの密接な連携により、各自動車メーカーの通信仕様に 対応したCANfblがご利用いただけます。

CANfblは、ブートローダー部、フラッシュコード部(フラッシュアルゴリズム)およびフラッシュツール部(PCソフト)から構成されています。ブート ローダーとフラッシュコードは分離されたソフトウェアです。実行時に連携され機能します。CANfblは個々のニーズに合う非常に柔軟な構成を提供しま す。一例として、CANfblはFlashROMにダウンロードしたアプリケーションが有効であることを保証し、且つ、ダウンロードが失敗したアプリケー ションが実行される事を回避するセキュリティ・メカニズムを持っています。ECUに組み込まれたブートローダー部は、コントローラー(CPU)のRAMエ リアにフラッシュコードをダウンロードしその後アプリケーションをダウンロードします。ブートローダー部とダイアグサービス(KWP2000/UDS)、 あるいはリセット後にアプリケーションからフラッシュダウンロードを始めることができます。したがって、アプリケーションの新バージョンを容易にダウン ロードすることが可能です。開発段階では、不完全なアプリケーションがもたらす不具合を回避できます。例えば、無限ループしてしまうようなアプリケーショ ンの場合でもブートローダー部から新しいアプリケーションを再度ダウンロードする事が出来ます。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はメーカーまでお問合せください。

ホストマシンインタフェース

  • PCMCIA Card I/F
  • USB I/F
  • PCI Bus I/F

動作環境

Windows® XP, 2000, NT®


問合せ先

ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-6972
E-mail: eng@vj.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp


End of content

Back To Top