Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

SH/RX600/H8SX向け スタンドアロン・ライタ

必要なWATCHPOINTライターソフトとEJSCATTの組み合わせで、基板上のフラッシュメモリにH-UDI経由で高速書き込みします。NAND対応可。SHシリーズ、RX600または、H8SXシリーズのCPUに対応。WATCHPOINTデバッガソフトを追加購入すれば、EJSCATTのハードウェアはそのままで、追加コストのみでデバッガにも対応することができます。フラッシュメモリは、300種類以上に対応。

  • SHシリーズ、RX600で書込みやデバッグをする場合、ハードウェア本体は共通でソフトウェアの追加購入でデバッグにも対応できます
  • フラッシュメモリへのダウンロード機能
  • オンボードまたはCPU内蔵フラッシュメモリへの書込み機能
  • スタンドアロンライタとして単体使用可能です(ACアダプタで動作)
  • 本体のPLAYボタンによりワンタッチデータ書込み可能
  • 量試、量産品の自動検査、バージョンアップ装置として利用可能
  • ルネサス エレクトロニクス製SH-2/3/4シリーズをサポート
  • H-UDI/AUDインターフェースに対応
  • C/C++高級言語対応 (動作OS:Windows2000/XP/Vista)
  • 各種PC、ノートPCなどのホストマシンで動作(USB接続)
  • 対象フラッシュメモリは、180種類以上
  • 対象外のフラッシュメモリでも書き込みプログラムを記述することで対応可能

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

株式会社ソフィアシステムズ
TEL: 044-989-7245
E-mail: market@sophia-systems.co.jp
http://www.sophia-systems.co.jp/


End of content

Back To Top