Skip to main content

SMH Technologies(イーグローバレッジ株式会社)

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

製造ライン向けインシステムプログラマ FlashRunner

SMH Technologies S.r.l.(伊)のFlashRunnerは、製造ライン向けに特化された、ルネサス・フラッシュマイコン対応のインシステム・プログラマです。高速なプログラミングエンジンを搭載し、ATE(自動検査装置)、フィクスチャ(治具)と統合することにより、実装基板の検査工程における、インサーキットテスト、又は、ファンクションテスト実行時におけるプログラミングをサポートします。

FlashRunnerは、フラッシュマイコン、シリアルメモリに対応した、ハイパフォーマンス、スタンドアロン型、インシステム・プログラマです。製造ラインでのプログラミングをターゲットとして、スタンドアロンモードとホストシステム制御の両方で動作させることが可能です。

  • 最速のプログラミングアルゴリズム(メモリスペックの限界まで高速化が可能)
  • テストシステム(インサーキットテスタ、ファンクションテスタ)との統合が容易
  • スタンドアロン・オペレーション(プロジェクトデータ、書き込みデータをSDカードに保存)
  • RS-232C、LANからホストシステム制御が可能(モデル仕様に準ずる)
  • タイムスタンプ、ログの保存、シリアル番号の付与
  • 製造現場向けコンパクト・堅牢設計

<ハードウェア仕様>

■広範囲入力電源
■拡張ISP接続ライン

  • プログラマブル出力電圧 ×2
  • デジタルI/Oライン ×5
  • デジタルI/Oライン ×2、アナログI/Oライン ×2
  • アナログ入力ライン ×1
  • プログラマブルクロック出力 ×1

■データ通信、パラレル制御ライン

  • オプト絶縁RS-232、LAN
  • オプト絶縁入力(プロジェクト選択向け)
  • オプト絶縁コマンド入力(START,STOP)
  • オプト絶縁ステータス出力 ×3(BUSY,PASS,FAIL)

■512bytesオンボード・ダイナミックメモリ
■オンボード、時刻・日付保存、カレンダー機能
■EOS、ESDから完全保護

<ソフトウェア仕様>

■端末コネクタ、簡易ASCIIコマンドによる、ホストシステム制御が可能
■プロジェクトハンドリング(多数のテキストベースプロジェクト)
■安全性の高いロギングシステム
■Erase、blank check、program、read、verify、oscillator trimming、etc

FlashRunner全シリーズで、最大限のパフォーマンスと信頼性を提供出来る様に開発・設計されています。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

最新のデバイスリストは、下記URLよりダウンロードお願い致します。
http://smh-tech.com/downloads/doc/fr_devlist.pdf
※リストに無いデバイスはお問い合わせ下さい。


問合せ先

イーグローバレッジ株式会社
TEL: 03-6412-6010
E-mail: y-sato@e-globaledge.com
http://www.softecmicro.jp


End of content

Back To Top