Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

Cyclone for Renesas

CYCLONEPROは、ルネサス エレクトロニクス社開発のプロセッサをサポートしましたパワフルなスタンドアロン・インサーキット・プログラミングです。ホスト環境は、イーサネット、USB、シリアルポートをサポートしており、Cyclone本体から“ワンタッチ”コントロール(スタンド・アローン)も実現しております。

Cycloneの柔軟性と直感的なソフトウェアは実稼動環境へのシームレスの変遷を考慮します。Cycloneとターゲット・プロセッサの接続の応用として、ホストPCに対してワン・ターゲットから複数への接続を可能とし、イーサネット経由にてリモート接続を可能です。同一上のホストPCから複数のCycloneONEを検出をして、コントロールすることが可能です。さらに、Cycloneの実稼動環境の厳しさに耐えるように明確に電圧プロテクション技術を駆使して設計し、実現可されています。スタンドアローン・モードでは、Cycloneは構成して、1つ以上のプログラミングイメージに積みます。Cycloneが複数のプログラミングイメージを含むとき、ディスプレイのメニュー・ベースのナビゲーションで、ユーザは、イメージがプログラムされるのを容易に選択できます。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

ホストマシンインターフェース

Ethernet, USB, Serial


問合せ先

ポジティブワン株式会社
TEL: 042-375-0785
E-mail: poc_sales@positive-one.com
http://www.positive-one.com/


End of content

Back To Top