ファルコン電子株式会社(HI-LO SYSTEMS総代理店兼務)
- 概要
- パートナー一覧
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

自動書込み装置、3次元外観検査装置、2次元マーク検査装置を用意しています。最新のソフトを弊社のHPより無償でダウンロードが可能です。ファルコン電子はHI-LO SYSTEMS社との共同出資で設立された日本法人で、自社Falcon及びHI-LO SYSTEMSブランドの装置の販売、保守、校正サービス、書込みサービス、ソケットの洗浄再生サービスを提供しています。中国、香港、台湾、シンガポールでの書込みサービスも承っております。
高速フラッシュプログラマ FLASH-100
FLASH-100は高品質高速書込みを実現した最新のプログラマです。量産向けにマルチソケットボードを搭載し、最大8個×8台のマルチサイト書込みが可能です。

高速1個書きフラッシュプログラマ FLASH-100AM
FLASH-100AMは高品質高速書込みを実現した最新のプログラマです。開発、小規模生産向けコンパクト設計で、書込みリピートボタンを標準装備しています。

ユニバーサルプログラマ ALL-100AX
ALL-100を高速化したユニバーサルプログラマです。開発用に1個書きとしても、生産用に多数個書きとしても設定が出来ます。最大で64個書込みが可能です。

AT3-300A 自動プログラミングシステム
トレー、チューブ、テープ向け自動プログラミングシステムです。2台のCCDカメラで簡単に段取り変えが行え、最大32個書きでUPH900個を実現します。

AT3-310
4個マルチノズル搭載で、UPH2200個を実現、AT3-300A同様マーキングがオプションで搭載可能です。

HL-770 トレー搭載IC外観3次元自動検査/マーク自動検査システム
高精度3次元画像計測方式で、リード外観検査、ボール外観検査、2次元カメラでマーク表面検査を行うシステムです。他に、チューブ、テープ版があります。最大UPHは35,000個です。

主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ― | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ○ | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ○ | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ○ |
量産ラインへの適用可否については、事前にメーカーにご確認ください。
サポートデバイス一覧は こちら をクリックしてご覧ください。
問合せ先
ファルコン電子株式会社(HI-LO SYSTEMS総代理店兼務)
TEL: 045-367-8326
E-mail: info@falcon-denshi.co.jp
http://www.falcon-denshi.co.jp
Japan 日本語