Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

PMC T-Shell

  • リアルタイムOS「PMC T-Kernel」用のミドルウェア集。
  • ディスプレイ・プリミティブ、フォントマネージャ、かな漢字変換、TCP/IPマネージャなどを含むため、ネットワークやディスプレイを持った組込みシステムの開発に最適。
  • ビジュアル言語「マイクロスクリプト」を搭載。PC上で開発したマイクロスクリプトのプログラムをT-Engine上でそのまま実行可能。GUIアプリケーションの開発が簡単かつ迅速に。

「PMC T-Shell」には、画面上に図形や文字を描画するディスプレイ・プリミティブ、パーツ類 (テキストボックスやスイッチなど)、メニュー、ウィンドウなどを管理するGUIマネージャ、VJEを用いたかな漢字変換機能、18万字を越える多漢字の 表示機能、および多漢字・多言語用フォント、TCP/IPなどが含まれています。T-Engineの標準リアルタイムOSである「T-Kernel」と、 その上でファイル管理やプロセス管理機能を実現する「PMC T-Kernel Extension」に加えて、GUI関連の階層を実現する「PMC T-Shell」を利用することにより、組込みシステムの構築に必要なミドルウェアが一通り揃います。

「PMC T-Shell」の利用により、お客様は最終製品に固有の組込み制御用アプリケーションや、ドライバの開発に専念でき、T-Engineを用いた各種組込みシステムのプロトタイプや最終製品を、ごく短期間で開発することが可能となります。

「PMC T-Shell」には、PMC T-Shell上で動作するアプリケーションの一つとして、タッチパネル等を用いたHMI画面の設計に適したビジュアル言語「マイクロスクリプト」が搭載 されています。「マイクロスクリプト」は、コンパイラ・インタプリタ方式のビジュアル言語です。マイクロスクリプトで書かれたプログラムは、CPUに依存 しない中間コードへ実行時にコンパイルされ、実行されます。そのため、マイクロスクリプトで作成されたプログラムは、PC/AT互換機上で動作する超漢字 4をはじめ、各種T-Engineボードで共通に実行でき、移植作業や再コンパイル作業などは不要です。

「PMC T-Shell」が提供する豊富なGUIパーツ群やビジュアル言語「マイクロスクリプト」を使うことで、AV機器、OA機器、券売機、KIOSK端末などに必要とされる、リッチなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を簡単に構築できます。また、「PMC T-Shell」が提供するTCP/IPプロトコルスタックを使って、コンテンツブラウザやセットトップボックスなどの、各種ネットワーク機器の開発が可能です。さらに、「PMC T-Shell」が提供する、18万字を越える多文字環境を使って、多漢字の需要が高い電子ブック、電子辞書、電子政府向け端末など、文字を中心とした組込み用アプリケーションを、無理なくスムーズに開発できます。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。


問合せ先

パーソナルメディア株式会社
TEL: 03-5759-8305
E-mail: te-sales@personal-media.co.jp
http://www.t-engine4u.com/


End of content

Back To Top