Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

ネットワーク開発用高機能ツール CANoe

車両ネットワーク化が急速に進む現在、システム開発は適切なツールなしには行うことができません。CANoeはネットワークのプランニングから単体ECU・ネットワークのテストまで、車両ネットワークの全開発プロセスをサポートする強力なツールです。

当製品をスムーズに業務に役立てて頂くためのトレーニングコースやホットラインサポートもご用意しております。

オープンアーキテクチャを採用したCANoeは、複雑な処理を解決し、特定のアプリケーション用にカスタマイズできます。グラフィカルまたはテキスト ベースのモデルと評価Windowを使って、分散ネットワーク全体のシミュレーションや解析を行えます。また、直感的なユーザー制御パネルを作成して、開発や組み立て工程での処理を簡素化したり、データを監視・制御することができます。

CANoeは、オプションを追加することで、CANをベースとした上流プロトコル、CAN以外のバスシステムにも対応します。 また、ダイアグ通信評価のための機能も追加されました。

対応オプションは、以下のとおりです。

  • CANベースの上流プロトコルオプション → J1939, NMEA2000, ISO11783, CANopen
    各プロトコル規格にしたがったCANメッセージの理解と、専用の機能が追加されます。
  • CAN以外のバスシステム → LIN, MOST, FlexRay
    CANoeの使い勝手をこれらのバスシステムでも混在させて利用できます。
  • 試験機能 → DiVa
    当社 CANdelaデータベースファイルを用いて、ダイアグ通信の評価試験項目の自動生成 と実行を行うことができるようになります。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, 2000


問合せ先

ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-7830
E-mail: Tool@vj.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp


End of content

Back To Top