ATI Japan
- 概要
このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)
No-Hooks
No-HooksはV850, SH-2, M16Cなどを搭載したECUのソースコードを変更することなく、ECUの機能変更ができる世界で唯一のバイパス技術です。このソフトの採用により、ソースコードに立ち戻ることなく、出力変数の変更、MATLAB/Simulinkで作成したモデル、Cコードで作成したプログラムの追加が簡単に行なえます。フックプログラムの作成もオリジナルソースを変更しない為、必要ございません。

No-HooksはECUのソースコードの変更無しで機能変更ができるバイパス技術です。機能変更の度、わざわざソースコードに立ち戻ることなく自由に機能変更ができる為、開発工程・工数の大幅な短縮に繋げます。又、現状使用中の開発・量産ECUにハードの変更を追加することなく使用できますので高価なラピッドプロトタイプハードも必要ございません。No-Hooksには3種類ございます。
- ベースNo-Hooks:変数をECUの空きエリアに乗っ取り、自由な変更が行なえます。
- No-HooksOnTarget:MATLAB/Simulinkで作成したモデルをECU上でバイパスできます。
- ハードコアNo-Hooks:Cコードで作成したプログラムをECU上でバイパスできます。
従来、機能変更の為、ソースコードの変更できるECUメーカ、部署に依頼していた工程がなくなり、より迅速にECUの変更が行え、ECUの評価が行えます。
必要な環境は下記になります。
- hexファイル
- 定義ファイル(ASAP2, 独自のファイルでも可能)
- MATLAB/Simulink, RTW (No-HooksOnTarget使用の場合)
主な対応デバイス
| 32 ビット | RX | ― |
| V850 | ○ | |
| SuperH | ○ | |
| SH-Mobile | ― | |
| H8SX | ― | |
| 16 ビット | 78K0R | ― |
| R32C | ― | |
| M32C | ○ | |
| M16C | ○ | |
| R8C | ○ | |
| H8S | ― | |
| 8 ビット | 78K0S | ― |
| 78K0 | ― | |
| H8 | ― |
対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。
問合せ先
販売元:ATI Japan
TEL: 03-5325-6222
E-mail: kokubo@accuratetechnologies.com
http://www.accuratetechnologies.com/
開発元:Accurate Technologies, Inc(ATI本社)
Japan 日本語