Skip to main content

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

CANstress D/CANstress DR

CANバス上の任意のデータの書き換えやプロトコル違反をプログラマブルに実施し、CAN開発に最良な妨害発生の環境を提供します。さらにCANstressDRではCANバス回路の電気容量や電気抵抗のシミュレーションを行います。

CANoeと連携することにより、ECUの障害テストを自動化することもできます。

CANstress DおよびCANstress DRは、CANバスに直接接続することができるスタンドアローンのハードウェアモジュールです。CANstress DおよびCANstress Dには、さまざまなトリガー条件と妨害用回路が組み込まれています。また、ソフトウェアで制御可能な複数の抵抗も備えられています。これらの抵抗器は電圧を分圧することで、バスラインに異なるバスレベルを強制的に発生させるために使用できます。

主な対応デバイス

32 ビット RX
V850
SuperH
SH-Mobile
H8SX
16 ビット 78K0R
R32C
M32C
M16C
R8C
H8S
8 ビット 78K0S
78K0
H8

対応デバイスに関する詳細はパートナー各社までお問合せください。

動作環境

Windows® XP, Me, 98, 95, 2000, NT®


問合せ先

販売元:ベクター・ジャパン株式会社
TEL: 03-5769-6971
E-mail: Tool@vj.vector.com
http://www.vector-japan.co.jp

開発元:Vector Informatik GmbH


End of content

Back To Top