Skip to main content

  • 概要

このパートナー社の会社情報(アライアンスパートナープログラム)

TITechSH2 Tiny

ルネサス  テクノロジ社のモータ制御に最適なSH7047(SH-2コア)を25mmx50mmの基板に搭載した超小型のマイコンボードです。各信号はコネクタに接続されているので、ベースボードなど用意することなく、ほかの装置に接続可能です。CAN-IFを搭載しているので、CAN-IFを搭載した各種装置とのネットワークが可能です。ロボットなど、モータを使った様々なアプリケーションでお使いいただけます。

  • CPUにSH7047 (SH-2) を採用
  • サイズ: 25mm x 50mm
  • 基板上にコネクタを搭載しているのでベースボードが不要
  • 各種インターフェースを搭載
    • GPIO 22bit (PFCにより,タイマ出力などに割付可能)
    • A/D コンバータ 16ch (10 bits)
    • 割り込み入力
    • CAN I/F 1ch
    • エンコーダ 2ch
  • 電源電圧5V

主な対応デバイス

SH7047F

問合せ先

株式会社ハイボット
TEL:03-6420-0445
E-mail: info@hibot.co.jp
http://www.hibot.co.jp


End of content

Back To Top