Skip to main content


1. 情報公開に関する基本方針
当社は、「ルネサス エレクトロニクスグループ CSR憲章」に基づき、公平、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を推進し、すべてのステークホルダーの皆様に対し、事業活動内容の積極的な公開に努めます。
2. IR活動の目的
当社は、IR活動の目的を、株主や投資家の皆様から当社の企業価値が適正な評価を受けることと考えております。この目的を追求するために、当社は、投資判断に必要とされる情報を適時、公平、継続的に提供するとともに、株主や投資家の皆様との双方向なコミュニケーションを積極的に充実させてまいります。
3. IR活動の積極的推進

当社は、IR活動の目的に鑑み、株主、投資家、証券アナリストの皆様に対し、事業内容、財務内容、経営戦略、その他の重要な経営情報をわかりやすく提供しなければならないと考え、決算説明会や事業説明会など、経営者自らが皆様に直接語りかけていく場を充実させてまいります。

また、適時、公平、継続的に重要な経営情報を分かりやすく伝えることを目指し、当社のIRサイトの充実を図ってまいります。

一方で、株主、投資家、証券アナリストの皆様より頂いた評価・要望については、経営幹部をはじめ社内において情報共有することにより、企業活動の向上に役立ててまいります。

ページトップに戻る


End of content

Back To Top