Skip to main content



東証1部:6723

Advantage ルネサス エレクトロニクスは、3つの強みを軸に半導体ソリューションを提供しています。

3つの事業とシナジー効果

ルネサス エレクトロニクスは高度な研究開発力、設計開発プラットフォーム環境、多方面の製造技術をベースに、「マイコン」「アナログ&パワー半導体」「SoC(システム・オン・チップ)」という3つの製品群を強力に展開しています。これらの3つの事業のシナジー効果で最適なソリューションを迅速に提供します。

図:3つの事業とシナジー効果

ページトップに戻る


End of content

Back To Top