My Renesasご登録後のお申し込みで、抽選で90名様を 「ホバリング・ヘリで学ぶ " 各種センサの使い方" RX62Tワークショップ」に無料でご招待。さらにご招待者全員にもれなく、ワークショップ実習で使用した、アルファプロジェクト製RX62T評価ボードをプレゼント。
【応募期間】
- 東京会場: 2011年11月25日 ~ 2011年12月20日 17:00まで 募集終了しました。
- 大阪会場: 2011年11月25日 ~ 2012年1月30日 17:00まで 募集終了しました。
- 名古屋会場: 2011年11月25日 ~ 2012年2月23日 17:00まで 募集終了しました。
【ご招待人数】
合計90名様
【抽選・当選発表】
当選発表は応募締切後、抽選の上、当選者を決定し、ご招待通知メール送信をもって発表にかえさせていただきます。ご招待通知メールは東京会場 12月22日頃、大阪会場2月2日頃、名古屋会場2月28日頃を予定しています。
【応募方法】
MY RENESASに既にご登録の方は、下記「お申し込みはこちら」ボタンをクリックし、ID/PASSを入力してお申し込み画面にお進み下さい。 MY RENESASにご登録頂いていない方は、下記「お申し込みはこちら」ボタンをクリックし、MY RENESASにご登録頂いてID/PASSを入手してからお申し込み画面にお進み下さい。
ワークショップ概要
■ 開催日 (ご希望の開催場所/開催日を「お申し込み画面」からお選びください。)
- 東京会場: 2012年1月18日 (水) 13:00~17:30 定員40名
- 大阪会場: 2012年2月13日 (月) 13:00~17:30 定員25名
- 名古屋会場: 2012年3月8日(木) 13:00~17:30 定員25名

■ ワークショップ内容
自律型ホバリング・ヘリで学ぶ「各種センサの使い方」ワークショップ
Interface誌1月号に掲載されました自律型ホバリング・ヘリで学ぶ「各種センサの使い方」ワークショップを開催いたします。自律型ホバリング・ヘリはGPSを使いリモコンの操作なしで目的地との間を往復することを目指したヘリコプタです。ワークショップでは、その姿勢制御に用いる3軸ジャイロセンサ、傾斜角度の算出に用いた加速度センサの使い方やノイズ対策についてご説明します。
また障害物を検知し衝突防止を実現する赤外線や超音波センサなどの使い方を、開発の過程で起こった問題と解決に至った経緯を開発担当者がご紹介します。
■ 受講をおすすめしたい方
姿勢制御,手振れ,携帯端末の傾斜角度検出をご検討中 のお客様におすめです。
■ カリキュラム ( 都合により変更する場合があります)
| 内容 | 時間 | |
|---|---|---|
| オリエンテーション | 13:00-13:10 | |
| 1. | RXマイコンの特徴と展開 | 13:10-13:40 |
| 2. | 自動飛行ヘリで学ぶ各種センサ (解説+ビデオ映像) | 13:40-16:10 |
| 休憩 | 16:10-16:20 | |
| 3. | RXの開発環境 説明と演習 アルファプロジェクト製RX62T CPUボード+E1エミュレータ |
16:20-17:20 |
| 休憩 | ||
| Q&A | 17:20-17:30 |
■ 会場場所
東京会場 軽子坂MNビル 3F
〒162-0824
東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル 3F
アクセス:JR総武線・地下鉄有楽町線・東西線・南北線・
大江戸線
「飯田橋駅」 徒歩5分
名古屋会場 名古屋広小路プレイス 7F
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-2-29
名古屋広小路プレイス 7F
アクセス:地下鉄名城線・東山線 「栄町駅」 12番出口 徒歩3分
大阪会場 アクロス新大阪ビル 11F
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原4-1-6 アクロス新大阪ビル11F
アクセス:JR新幹線「新大阪駅」 6番出口 徒歩4分
地下鉄御堂筋線「新大阪駅」 4番出口 徒歩3分
RX62T評価ボード概要
本評価ボードには、RX62Tの特長であるモータ制御に適した多機能タイマと全20chのA/D変換器(12bit/8chと8bit/12ch)、CANインタフェースを80×40mmの小型基板上に実装してあります。本評価ボードを使用して、モーター制御やインバータ制御のほか、さまざまな分野の小規模組み込み制御用途での評価が可能となります。
外部拡張に必要な信号は外部接続コネクタへ引き出してありますので、 各種試作や小ロット製品への適用など幅広い対応が可能です。

- 動作周波数 最大96MHz (12MHz水晶振動子)
- FlashROM (プログラム格納用) 256KByte、FlashROM (データ格納用) 32KByte、RAM 16KByte 搭載
- 内蔵フラッシュROMは ICLK 1サイクルでの高速読み出しが可能
- モータ制御に適した多機能タイマを搭載
- 全20chのA/D変換機を搭載、12bit 8chと10bit 12ch
- シリアルI/Fコネクタを装備、各種インタフェースコンバータを接続すれば、簡単にPCとの通信が可能
- CAN通信用コネクタ装備、別売のCANトランシーバアダプタを接続すれば、簡単にCAN機器との通信が可能
- オンチップエミュレータ用コネクタ装備
- 外部接続用コネクタへ拡張に必要な信号線を引き出してありますので、I/O等の接続が容易です。
- 回路図をすべて公開、教育用や研修用にも好適
- サンプルプログラムを公開
【お申し込みにあたっての注意点】
※ ご応募は、お一人様1回/1会場のみに限らせていただきます。
※ ワークショップ会場までの交通費は当選者のご負担となります。
※ キャンペーンにご応募していただくには、MY RENESASの会員登録(無料)が必要となります。
※ 弊社社員・関係者(弊社特約店含む)及び同業者、その家族の方のご応募はご遠慮下さい。
※ 日本国内にお住まいの方のみが対象となります。
※ ご招待通知メール送信までに退会された方、会員規約に違反された方は当選が無効になります。
※ やむをえない事情によりキャンペーンが中止になる場合があります。
※ 当社のプライバシーポリシーについては右記を参照ください。
※ MY RENESASにご入力いただいた個人情報は、抽選、当選者への賞品の発送、本件に関する諸連絡およびメールマガジンの送付に利用するほか商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。
※ お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません(法令等により開示を求められた場合を除く)。
Japan 日本語