|
2009年7月2日
株式会社ルネサス テクノロジ
株式会社ルネサス テクノロジ
株式会社ルネサス テクノロジ(本社: 東京都千代田区、取締役会長: 塚本 克博)は、このたび、パワーウインドウ、電動ドアなどの車載DCモータ駆動向けに、低損失と業界最小サイズを実現した高出力Hブリッジ(注1)ドライバIC「R2J25953」を製品化しました。2009年7月30日よりサンプル出荷を開始します。
HブリッジドライバICは、パワーMOSFET4素子とドライバICを1パッケージに集積した製品で、最大電流50Aの高出力品は国内初の製品化になります。
「R2J25953」の主な特長は以下の通りです。
- (1) 高出力品では業界最小サイズを実現
- 本製品は、低損失・小型化を実現した当社最新トレンチゲートパワーMOSFET採用等により、最大電流50Aの高出力車載DCモータ駆動用HブリッジドライバICでは業界最小となる15.9mm×14.2mmを実現しました。
- また、従来のパワーMOSFET4素子とドライバICの合計5チップを実装した場合と比較し、30%以上実装面積(注2)を低減でき、制御ユニットの小型化が図れます。
- (2) 低損失、低消費電力を実現
- 当社最新トレンチゲートパワーMOSFET採用により、ハイサイド用MOSFET(注3)は16mΩ(max.)、ローサイド用MOSFET(注3)は11mΩ(max.)の低オン抵抗(注4)を実現しており、導通損失低減が図れます。加えて、スイッチング時の貫通電流防止、および出力OFF時の回生駆動によりPWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)駆動時の損失についても大幅に低減しており、車載DCモータ制御ユニットの低損失化が図れます。
- また、待機時の消費電流は、ドライバIC回路の設計最適化により30μA(max.)と低く、システムの低消費電力化に貢献します。
- このように小型、低損失、低消費電力を実現した高出力品のため、特に車載用パワーウインドウや電動ドア、電動シート等の中容量モータの制御に効果的です。
- (3) 各種内部保護機能を内蔵し、システム保護を実現
- 本製品は、保護機能としてLVI(Low Voltage Inhibit)(注5)、過電圧や、天絡、地絡、過熱保護回路等の各種保護機能を内蔵しており、異常検出時にはダイアグノシス(自己診断機能)情報が出力されます。この信号をシステム側のマイコン等で受信し、システムを停止するなどユーザの用途に応じた対応が可能です。
- (4) 低ノイズ、高ESD耐性を実現
- 本製品は内部回路にて出力スルーレートコントロールを実施し、低スイッチングノイズ性能を実現しています。また、ハイサイド用MOSFETにPチャネルタイプを採用することで出力段素子のゲート電圧昇圧回路を不要とし、駆動回路に起因するノイズを削減しました。また、車載用として重要な高ESD(Electrostatic discharge:静電気放電)耐量を実現しています。(AEC-Q100(注6) Component Class CDM:C5、MM:M3準拠)
<製品化の背景>
近年、車載システムの高機能化に伴い、自動車部品の電子化が益々加速しています。そして、電装機器の小型化、高機能化などの市場ニーズから、車載用パワーウインドウや電動ドア、電動シート等の車載システムの動力源として小・中容量モータの搭載数が増加しており、制御ユニットには、省スペース化のため車載DCモータ駆動ドライバ部をモータと一体化する機電一体化の要求が高まっています。当社では、これまで、パワーMOSFETとドライバICの低損失化、小型化を図ってきましたが、上記のような、さらなるユニットの小型化ニーズに対応するため、最新高性能トレンチゲートパワーMOSFET4素子とドライバIC
1つを1パッケージ化し、小型化・低損失化を実現したHブリッジドライバIC「R2J25953」を製品化しました。
<製品の補足>
本製品は、業界トップクラスの低オン抵抗性能を持つトレンチゲートパワーMOSFETプロセスを採用し、出力段パワーMOSFETのチップサイズの大幅な小型化を図ることで、パワーMOSFET
4素子とドライバIC
1つを当社の面実装小型・高放熱パッケージ「HSOP36」へ搭載可能としました。これにより、熱抵抗性能についても3℃/Wと低熱抵抗化を実現し、15.9mm×14.2mmと実装面積の削減を実現しながら、最大出力電流50Aの高出力HブリッジドライバICを実現しています。
また、ドライバICについても、車載用0.35μm SOI(注7)プロセスを採用することでラッチアップフリーとし、車載用途特有の電源電圧変動、静電気、ノイズ等について十分考慮した設計を行っています。このため、車室内のあらゆる場所に搭載可能です。
今後、HブリッジドライバICとしては、適用可能なアプリケーション拡大のため製品ラインアップの拡充を図っていきます。
■ 注記
- (注 1)
-
Hブリッジ:
パワーMOSFET等のパワー素子を4つ使い、モータ端子の双方向に電流を流す回路方式。
(モータへの電流をON/OFFする4つのパワー素子のON/OFFの組み合わせにより、モータを止める、時計回りに回す等の制御を行う) - (注 2)
-
実装面積:
同等性能パワーMOSFET(DPAK[当社外形コード] 4個)、同等機能制御IC(SOP-20 1個)で構成時のパッケージ投影面積での低減率。(実装基板ランドパターン等は含まず) - (注 3)
-
ハイサイド用、ローサイド用MOSFET:
電極とモータ(負荷)の間に置いて、モータに流れる電流を制御する(ON/OFFのスイッチを行う)パワーMOSFETをハイサイド用と言い、モータ(負荷)とグランドの間に置いて、モータに流れる電流を制御するパワーMOSFETをローサイド用と言う。Hブリッジは、ハイサイド用2素子とローサイド用2素子で構成する。 - (注 4)
-
オン抵抗:
パワーMOSFETが動作するときの動作抵抗。パワーMOSFETの性能を左右する最も重要なパラメータで、値が小さいほうが高性能。 - (注 5)
-
LVI(Low Voltage Inhibit):
電源電圧低下を検出し電圧が低下した場合、誤動作等を防止するためIC出力を停止する - (注 6)
-
AEC-Q100:
Automotive Electronics Councilの電子部品品質規格。 - (注 7)
-
SOI(Silicon on Insulator)::
能動素子を形成するSiをSiO2などの絶縁膜で分離することで寄生素子動作を防止する構造。
* その他記載の製品名、会社名、ブランドは、それぞれの所有者に帰属します。
■ 応用機器
- 自動車・産業用途:各種DCモータ制御システム
■ 価格
| 製品名 | パッケージ(当社外形コード) | サンプル価格<税込>(円) |
| R2J25953 | HSOP36 | 700 |
■ 仕様
| 項目 | 仕様 |
| 製品名 | R2J25953 |
| 動作電圧範囲VB | 5V~16V |
| 入力電圧 | -0.3V~VB |
| 出力電圧 | -0.3V~VB |
| 最大出力電流 | 50A |
| 構成 | ハイサイド用MOSFET×2、ローサイド用MOSFET×2、ドライバIC×1 |
| パッケージ(当社外形コード) | HSOP36 (15.9mm×14.2mm×3.6mm、0.65mmピッチ) |
■ お客様からの問い合わせ先
株式会社ルネサス テクノロジ 汎用製品統括本部 販売推進統括部 汎用製品技術部
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 (日本ビル)
電話 03(5201)5067 (ダイヤルイン)
[ Webでの問合せ ]
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 (日本ビル)
電話 03(5201)5067 (ダイヤルイン)
[ Webでの問合せ ]
以 上