Webマガジン -Innovation Channel-
2010年2月7日から11日まで、米国カリフォルニア州サンフランシスコ市で、最先端の集積回路技術が発表される「ISSCC (IEEE International Solid State Circuits Conference:国際半導体回路会議) 2010」が開催されました。今回は、ISSCCでNECと共同で発表した研究成果をご紹介します。
ご好評につき、はちゅねが当社のHPに再登場!今回は、な、なんと、はちゅねが案内役の「よくわかるXBirdge」のWEBセミナーを開催します!
こんにちは!エリーです。今回は、USB3.0対応ホスト・コントローラLSI「μPD720200」を紹介します。
携帯電話向けシステムLSIが第18回地球環境大賞「経済産業大臣賞」を受賞
2009年4月、携帯電話用システムLSIが第18回地球環境大賞「経済産業大臣賞」を受賞した。さかのぼること2年前。そこには、システムLSIの高機能かつ低消費電力の両立に取り組んだエンジニアたちの姿があった。
2009年6月1日から3日まで、札幌市で最先端の配線技術が発表される「IITC (IEEE International Interconnect Technology Conference) 2009」が開催されました。今回は、IITCに採択されたNECとNECエレクトロニクスによる共同の研究成果をご紹介します。
- 2009/09/16 「システムLSIの消費電力低減と信頼性向上を両立する配線技術を開発」を追加しました。
- 2009/07/24 「スーパーコネクト技術を応用してシステムLSIの高速化を実現」を追加しました。
2009年6月15日から18日まで、京都のリーガロイヤルホテルで、最先端のデバイス、プロセスや回路技術が発表される「VLSIシンポジウム (2009 Symposia on VLSI Technology and Circuits) 2009」が開催されました。今回は、その中から当社単独、および当社とNECが共同で発表した研究成果をご紹介します。
従来の照明である電球や蛍光灯に変わる明かりとして発光ダイオード(Light Emitting Diode、以下LED)が注目されています。省エネ光源として注目されているLEDを駆動させるドライバやマイコンについてDr.エコが分かりやすく紹介します。
ゲームや動画の再生、タッチパネルによる操作など携帯端末の多機能化が進む中で、よりキレイな画面表示が求められています。NECエレクトロニクスでは、低消費電力、低コストでキレイな画面表示を実現するグラフィック用バッファICを開発しました。90nmのeDRAM技術を駆使したこの製品の特長や開発エピソードについてエンジニアの方々にお聞きしました。
自動車やインバータ家電、デジタルAVなどの分野に採用され、高いシェアを獲得してる32ビット・マイコンV850に新たな製品ラインナップが登場しました。
イーサネット機能を内蔵した32ビットAll Flashマイコン「V850ES/Jx3-E」です。
主なターゲットは、今後イーサネットの導入が見込まれる産業機器やOA機器、ビル・工場の管理システムです。
こんにちはエ リーです。今回取り上げる半導体は、携帯電話でデジタル・スチル・カメラ並みの鮮明な映像を実現する画像処理システムLSI「CE143」です。
Japan 日本語