カメラエンジン

概要
携帯電話におけるカメラ機能は今やすっかり定着し、データ通信機能を持つ携帯電話には欠かせないものとなっています。要求される機能/性能も年々向上していますが、高画素/高画質に加え、手ぶれ補正や暗所でのノイズ低減などの多機能化、それでカメラ専用機以上の小型化が求められる、という、難易度の高いシステムになっています。
ルネサスではこれらの要求に応えるため、携帯電話専用のカメラ向けLSI(カメラエンジン)CE143を用意しています。既存のアプリケーションプロセッサに接続することで、高性能なカメラ機能を付加することが出来ます。高画素化へのニーズに応え 静止画は1200万画素、動画は30fpsのフルHD撮影に対応いたしました。また、多機能化への対応としては、5人までの顔検出機能、一枚超解像技術によるデジタルズーム機能を追加しています。特に後者は、光学ズームを搭載しない機種においても、高画質なズーム機能を実現可能とします。
最近のアプリケーションプロセッサも多機能化が進んでおり、カメラ機能は標準で搭載されておりますが、他社ハンドセットとの差異化を図るにあたり、当社のカメラエンジンを是非ご検討下さい。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 携帯用カメラ向けASSP | カメラエンジン | CE143 | 1200万画素、顔検出、一枚超解像 |
Japan 日本語