Skip to main content

活動量計ローエンド

概要

活動量計(ローエンド)は、日常の様々な行動を測定することができます。歩数計とは違い、デスクワーク時や睡眠時等の歩行以外の活動も測定できるため、1日の消費カロリーを正確に測定することができます。そのため、健康維持やダイエット目的で普及しつつあります。

活動量計は常に携帯し測定する必要があるため、小型化かつ電池寿命を伸ばすための低消費電力化が必須となります。また、上下運動以外の動作も測定するためデータ量が多く、複雑な演算が必要になります。活動量計に搭載される加速度センサには、3軸センサの様に複数のアナログ信号を出力する方式があり、マイコンでそれらの通信に対応しなければなりません。

ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズは、低消費電力を実現し、活動量計で求められる複雑な演算処理も可能です。また、メインクロック低減のため高速オシレータを内蔵。さらにLCD駆動回路やウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能により、歩数計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。

システムブロック図

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Renesas is under license.

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
ショットキーダイオード HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top