概要
近年、自動車に搭載される電気・電子機器の増加に伴い、機能安全規格への取組みが求められています。
電気・電子機器の故障を検出し、安全を確保できるような機構(機能安全)を強化することが、車載システムとしての課題と位置付けられています。
ルネサスエレクトロニクスの機能安全への取り組み
ルネサスエレクトロニクスは、機能安全規格制定当初より、「機能安全」に積極的に取り組み、総合的な安全設計に取り組んできました。
お客さまが効率的で確実なシステム設計ができるよう、ルネサスエレクトロニクスは幅広い経験と実績でお客さまのシステムに最適なソリューションを提案いたします。
ルネサスエレクトロニクスの強み
機能安全に取り組んできた歴史と認証機関TÜV-SÜDで認められた技術
国際規格である機能安全規格「IEC61508」、「ISO26262」は、電気・電子制御系において、安全な製品やシステムを開発するために有効と考えられる手法、考え方を定めたものです。
「機能安全に対する考え方、評価指標」の標準化によって、一定水準以上の安全を確保することを促すとともに、規格への適合状況に関して、アセスメントなどで確認される必要があります。

幅広い製品群と色々なアプリケーションから蓄積されたノウハウ
機能安全はシステムで実現するものです。機能安全の実現方法は1つではありません。 ルネサスエレクトロニクスはお客さまのシステム作りに必要なハードウェアをプラットフォームとして用意し、システムソリューションを提供いたします。



Japan 日本語