HEV/EV

HEV/EVの環境性能を支える技術にキットソリューションを提案
地球温暖化対策の一環として、自動車のCO2排出量削減要求が高まる中、HEV/EV*の普及拡大が進んでいます。HEVは、従来の内燃機関(ガソリンエンジン)と電動機(モータ)を組み合わせたシステムであり、発進時、低速走行時、急加速時にモータで走行することで低燃費・低CO2排出量を実現できるシステムです。減速時には、モータを発電機として用いることで減速時の運動エネルギーを電力に変換し、HEV用バッテリへの充電(回生制御)も行なっています。EVは、内燃機関を完全に無くしモータのみで走行、回生を行なっているシステムで、HEVよりも低CO2排出量が実現できます。HEV/EVシステムでは、モータ走行時に大きな電力量を消費するため、ガソリンエンジン車には無かったHEV/EV用高電圧バッテリ(数100Vレベル)を搭載しており、HEV/EV用バッテリの電圧検出や充電制御も行なっています。
ルネサスでは、これらHEV/EVシステムにおける新技術(モータ・ジェネレータシステム、バッテリ制御システム、バッテリ充電・DC/DCコンバータシステム)へマイコン、ASIC、パワーデバイス(IGBT、パワーMOSFET)など、キットによる提案、提供をしています。
* HEV/EV: Hybrid Electric Vehicle/Electric Vehicle
ロードマップ

Japan 日本語